This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:效率和输入电压关系

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927308/tps62140-efficiency-and-input-voltage-relation

器件型号:TPS62140

您好,

是否有人可以解释为什么增加输入电压会降低降压转换器的效率?

如数据表图所示。

谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    通常、较高的输入电压会增加转换器中的开关损耗、从而降低效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能解释一下原因吗?

    谢谢、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    效率为:

    Pout/引脚

    或:

    Pout/(Pout+ Pdiss)

    Pdiss 主要由 IC 中的损耗和电感器中的损耗组成。  还有其他损耗、但通常可以忽略它们。  IC 损耗是我们在这里关注的问题。  一阶时、它们可以通过"

    Pdiss (IC)=静态损耗+导通损耗+开关损耗+栅极电荷损耗+死区时间损耗。

    开关损耗等于(Vin * Iout *(trise + tfall)* fsw)/ 2

    其中:

    VIN 是输入电压

    Iout 是输出电流

    Trise 是开关节点电压的上升时间

    Tfall 是开关节点电压的下降时间

    fsw 是开关频率

    开关损耗将随 Vin 增大而增大。 由于该损耗项位于效率公式的分母中、因此随着其增加、效率将降低。