请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62140 您好,
是否有人可以解释为什么增加输入电压会降低降压转换器的效率?
如数据表图所示。
谢谢、
Vignesh.M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否有人可以解释为什么增加输入电压会降低降压转换器的效率?
如数据表图所示。
谢谢、
Vignesh.M
Vignesh、
效率为:
Pout/引脚
或:
Pout/(Pout+ Pdiss)
和
Pdiss 主要由 IC 中的损耗和电感器中的损耗组成。 还有其他损耗、但通常可以忽略它们。 IC 损耗是我们在这里关注的问题。 一阶时、它们可以通过"
Pdiss (IC)=静态损耗+导通损耗+开关损耗+栅极电荷损耗+死区时间损耗。
开关损耗等于(Vin * Iout *(trise + tfall)* fsw)/ 2
其中:
VIN 是输入电压
Iout 是输出电流
Trise 是开关节点电压的上升时间
Tfall 是开关节点电压的下降时间
fsw 是开关频率
开关损耗将随 Vin 增大而增大。 由于该损耗项位于效率公式的分母中、因此随着其增加、效率将降低。