器件型号:BQ25713EVM-017
您好!
很抱歉,如果问题很明显,我是实习生。
在 VSYS 上使用负载时、我尝试为3节锂离子电池(11.1V、2.6Ah)或12V 引线电池充电
我的电源符合 EVM 的要求、但我无法确定我需要使用的寄存器配置...
我禁用了低功耗并启用了所有 ADC 选项、但在仅连接电池且 Isys 处没有任何电流输出的情况下、我看不到任何充电和放电回读。
下面是我对锂离子电池的配置、我想我在了解所有寄存器用途方面有一些困难...
*格式:"寄存器名称 "选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
*器件:bq25713
* BQZ 容器:Charger_1_00-bq25713.bqz
*
充电选项0 020E
充电电流寄存器 0FC0
充电电压寄存器 3138
OTG 电压寄存器 0000
OTG 电流寄存器 0000
输入电压寄存器 1EC0
最低系统电压 2E00
输入电流寄存器 4100
充电状态寄存器 8000
PROCHOT 状态寄存器 A880
输入电流限制正在使用 4100
VBUS 和 PSYS 电压读回 F800
充电和放电电流读回 0000
输入电流和 CMPIN 电压读回 0000
系统和电池电压回读 0000
制造商 ID 和设备 ID 读回 8840
器件 ID 读回 1188
充电选项1 0211
充电选项2 02B7
充电选项3 0030
PROCHOT 选项0 4A65
PROCHOT 选项1 81A0
ADC 选项 2000