This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:3节锂离子电池充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926570/bq25713evm-017-3-cells-li-ion-charging

器件型号:BQ25713EVM-017

您好!
很抱歉,如果问题很明显,我是实习生。
在 VSYS 上使用负载时、我尝试为3节锂离子电池(11.1V、2.6Ah)或12V 引线电池充电

我的电源符合 EVM 的要求、但我无法确定我需要使用的寄存器配置...

我禁用了低功耗并启用了所有 ADC 选项、但在仅连接电池且 Isys 处没有任何电流输出的情况下、我看不到任何充电和放电回读。

下面是我对锂离子电池的配置、我想我在了解所有寄存器用途方面有一些困难...

*格式:"寄存器名称 "选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
*器件:bq25713
* BQZ 容器:Charger_1_00-bq25713.bqz
*
充电选项0   020E
充电电流寄存器   0FC0
充电电压寄存器   3138
OTG 电压寄存器   0000
OTG 电流寄存器   0000
输入电压寄存器   1EC0
最低系统电压   2E00
输入电流寄存器   4100
充电状态寄存器   8000
PROCHOT 状态寄存器   A880
输入电流限制正在使用   4100
VBUS 和 PSYS 电压读回   F800
充电和放电电流读回   0000
输入电流和 CMPIN 电压读回   0000
系统和电池电压回读   0000
制造商 ID 和设备 ID 读回   8840
器件 ID 读回   1188
充电选项1   0211
充电选项2   02B7
充电选项3   0030
PROCHOT 选项0   4A65
PROCHOT 选项1   81A0
ADC 选项   2000


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastien、

      将 ADC_CONV 设置为1 (ADC 选项寄存器0x3A)、使其连续读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要通过该寄存器中的其他位实际启用 ADC。 使用该寄存器、让我知道它是否能解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题来自充电电流寄存器、复位时为0mA、因此很明显没有任何东西通过电池。


    但是,我的 Vbat 仍然保持在10.70,VSYS 保持在12.60,即使我要求的充电电压为12.60V,您是否知道它是来自 BQ25713,还是它是我的锂电池的集成芯片组(数据表显示它需要12.60V 的充电电压) ?
    此外、是否可以在 Vbat 获得12V 电压、在 VSYS 获得另一个电压、我认为不是这样、但也许我没有看到如何这样做

    下面是我的新寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于图像似乎没有上载,下面是我的寄存器的文本表示:
    充电电流为0mA、因为我关闭了电源、以便从电池获取一些电流、然后将其传输到负载


    *格式:"寄存器名称 "选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
    *器件:bq25713
    * BQZ 容器:Charger_1_00-bq25713.bqz
    *
    充电选项0   020E
    充电电流寄存器   0000
    充电电压寄存器   3138
    OTG 电压寄存器   0000
    OTG 电流寄存器   0000
    输入电压寄存器   1D40
    最低系统电压   2100
    输入电流寄存器   4100
    充电状态寄存器   0000
    PROCHOT 状态寄存器   A880
    输入电流限制正在使用   4100
    VBUS 和 PSYS 电压读回   0000
    充电和放电电流读回   0000
    输入电流和 CMPIN 电压读回   0024
    系统和电池电压读回   7D7D
    制造商 ID 和设备 ID 读回   8840
    器件 ID 回读   1088
    充电选项1   B210
    充电选项2   02B7
    充电选项3   0030
    PROCHOT 选项0   4A65
    PROCHOT 选项1   81A0
    ADC 选项   A0FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastien、

      您可以通过充电电压寄存器设置电池的最大充电调节电压、然后电池将根据充电电流寄存器进行相应充电。 随着电池电压的增加、主机将需要处理终端。

    如果 VBAT < VSYSMIN (通过寄存器设置)、BATFET 将以线性模式运行、其中 SYS 电压将在电池电压充电时调节为 VSYSMIN。 一旦 VBAT > VSYSMIN、VSYS 将跟踪 BATFET VDS 上的 VBAT 压降。

    关于集成锂离子芯片组、您需要检查是否有一个具有截止电压的保护器、如果 VBAT 过低、该保护器可能会断开电池路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的观看和解释。
    我认为这就是我所需要的、我会将其标记为已解决。