主题中讨论的其他器件: CSD、 CSD95372BQ5M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您关注 CSD95490Q5MC。
REFIN 引脚不能短接至 GND 或悬空。 REFIN 引脚必须由外部基准电压偏置。 否则、功率级将考虑故障并自行禁用。
如果不使用 TAO、 最好 绕过470pF 电容、这样它就不会受到噪声的影响。 但是、请勿将 REFIN 引脚短接至 GND。
3.正确配置 REFIN 引脚后、过流阈值仍与数据表中指定的阈值相同。
4、 如果在10个连续的 PWM 周期内检测到过流、TAO 将被标记为高电平至3.3V、但功率级不会采取任何措施。 控制器需要根据故障信号做出决策。
如果您有更多问题、请告诉我。
最棒的
清泉
[引用 user="user4263612"]
器件型号:CSD95490Q5MC
[/报价]
您好!
请检查我的答案、如下所示:
正确、CSD95490Q5MC 仅检测到 REFIN 开路。 如果您将 REFIN 短接至 GND、 则功率级 仍可运行、但您可能无法获得正确的电流感测信息。 为了确保您具有精确的电流感测、我们建议将 REFIN 连接到电压电平介于0.8V~2.5V 之间的外部基准电压。
2.如果 REFIN 对地短路、功率级将不会中断。
问题是、如果 REFIN 配置不正确、电流感测可能不准确。 TAO 信号只是一个用于通知控制器的故障标志信号、如果控制器不采取措施来防止故障、功率级应继续运行。
最棒的
清泉
[引用 user="user4263612"]
关于答案1
"自行禁用"是否意味着停止电源?
还是禁用过流功能?
在我们的原型中、CSD 95490 Q5MC 的 REFIN 引脚连接到 GND、但在不停止电源的情况下工作。
关于答案2
如果我将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95490Q5MC 芯片是否会断开?
关于答案4
如果 TAO 信号不受外部逻辑控制、电源是否继续?
[/报价]
您好!
我们不建议在 REFIN 短接至 GND 的情况下运行。 但是、如果您将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95372BQ5M 和 CSD95490Q5MC 均不会损坏。
最棒的
清泉
[引用 user="user4263612"]
请告诉我同一系列中的 CSD95372BQ5M。
1.当 REFIN 引脚连接到 GND 时 、功率级无法获得正确的电流感测、
但是、它能否像 CSD95490Q5MC 一样在不停止的情况下运行?
2.如果我将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95490Q5MC 芯片是否断开?
[/报价]