This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:关于 CSD95490Q5MC 的 REFIN 引脚

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, CSD95372BQ5M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924354/csd95490q5mc-about-refin-pin-of-csd95490q5mc

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件: CSDCSD95372BQ5M
1.如果您未使用 TAO/FAULT、是否可以将 REFIN 引脚连接到 GND? 此时、TAO/FAULT 引脚将打开。
2 μ A.REFIN 引脚连接到 GND、过流检测将 TAO/FAULT 引脚置为3.3V 时的阈值电压是多少?
3 μ A 过流.工作时、CSD95490Q5MC 是否会停止输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 CSD95490Q5MC。

    REFIN 引脚不能短接至 GND 或悬空。 REFIN 引脚必须由外部基准电压偏置。 否则、功率级将考虑故障并自行禁用。

    如果不使用 TAO、 最好 绕过470pF 电容、这样它就不会受到噪声的影响。 但是、请勿将 REFIN 引脚短接至 GND。

    3.正确配置 REFIN 引脚后、过流阈值仍与数据表中指定的阈值相同。

    4、 如果在10个连续的 PWM 周期内检测到过流、TAO 将被标记为高电平至3.3V、但功率级不会采取任何措施。 控制器需要根据故障信号做出决策。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    最棒的

    清泉

    [引用 user="user4263612"]

    器件型号:CSD95490Q5MC

    1.如果您未使用 TAO/FAULT、是否可以将 REFIN 引脚连接到 GND? 此时、TAO/FAULT 引脚将打开。
    2 μ A.REFIN 引脚连接到 GND、过流检测将 TAO/FAULT 引脚置为3.3V 时的阈值电压是多少?
    3 μ A 过流.工作时、CSD95490Q5MC 是否会停止输出?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于答案1
    "自行禁用"是否意味着停止电源?
    还是禁用过流功能?
    在我们的原型中、CSD 95490 Q5MC 的 REFIN 引脚连接到 GND、但在不停止电源的情况下工作。

    关于答案2
    如果我将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95490Q5MC 芯片是否会断开?

    关于答案4
    如果 TAO 信号不受外部逻辑控制、电源是否继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查我的答案、如下所示:

    正确、CSD95490Q5MC 仅检测到 REFIN 开路。 如果您将 REFIN 短接至 GND、 则功率级 仍可运行、但您可能无法获得正确的电流感测信息。 为了确保您具有精确的电流感测、我们建议将 REFIN 连接到电压电平介于0.8V~2.5V 之间的外部基准电压。

    2.如果 REFIN 对地短路、功率级将不会中断。

    问题是、如果 REFIN 配置不正确、电流感测可能不准确。 TAO 信号只是一个用于通知控制器的故障标志信号、如果控制器不采取措施来防止故障、功率级应继续运行。  

    最棒的

    清泉

    [引用 user="user4263612"]

    关于答案1
    "自行禁用"是否意味着停止电源?
    还是禁用过流功能?
    在我们的原型中、CSD 95490 Q5MC 的 REFIN 引脚连接到 GND、但在不停止电源的情况下工作。

    关于答案2
    如果我将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95490Q5MC 芯片是否会断开?

    关于答案4
    如果 TAO 信号不受外部逻辑控制、电源是否继续?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我同一系列中的 CSD95372BQ5M。

    1.当 REFIN 引脚连接到 GND 时 、功率级无法获得正确的电流感测、
      但是、它能否像 CSD95490Q5MC 一样在不停止的情况下运行?

    2.如果我将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95490Q5MC 芯片是否断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议在 REFIN 短接至 GND 的情况下运行。 但是、如果您将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95372BQ5M 和 CSD95490Q5MC 均不会损坏。

    最棒的

    清泉

    [引用 user="user4263612"]

    请告诉我同一系列中的 CSD95372BQ5M。

    1.当 REFIN 引脚连接到 GND 时 、功率级无法获得正确的电流感测、
      但是、它能否像 CSD95490Q5MC 一样在不停止的情况下运行?

    2.如果我将 REFIN 引脚短接至 GND、CSD95490Q5MC 芯片是否断开?

    [/报价]