This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在电池完全放电的情况下运行

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926673/bq28z610-r1-operation-in-battery-fully-discharged

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

您能告诉我下面的理解是正确的吗?

如果 VC2低于 Vswitchover、则由于电池放电、IC 不工作、I2C 也不工作。 CHG、DSG 悬空、且 Pack+和 CELL+打开。

连接充电器并推入 EVM 中的 S1时、VC2由充电器和 CHG 供电、DSG 变为高电平、同时连接 Pack+和 CELL+。

如果我的理解是正确的、您能告诉我 Q4是什么意思吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您在 Vswitchover 中指的是哪种电压? 我不认为有一个具有该名称的参数。 当 Vpack 电压降至2V 以下时、IC 关断、这是监测计的最小电源电压(1、8V-2.2V)。 如果监测计关断、FET 将关断、并且无法通过 I2C 进行通信。

    按下 EVM 上的 S1、即可开始监测计的初始化、当监测计在 BAT+和 PACK+上看到相同的电压时、监测计唤醒。

    如果您是指 EVM 上的 Q4、我需要检查并返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Q4用于反极性保护、以便在充电器反向连接时关闭 DSG FET。

    此致、

    Wyatt Keller