请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好!
您能告诉我下面的理解是正确的吗?
如果 VC2低于 Vswitchover、则由于电池放电、IC 不工作、I2C 也不工作。 CHG、DSG 悬空、且 Pack+和 CELL+打开。
连接充电器并推入 EVM 中的 S1时、VC2由充电器和 CHG 供电、DSG 变为高电平、同时连接 Pack+和 CELL+。
如果我的理解是正确的、您能告诉我 Q4是什么意思吗?
谢谢。