请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS5430、 IWR1642大家好!
显然 、我使用 iwr1642作为雷达。 1642的电源采用12V 输入、该输入从 TPS5430转换为5V、然后将5V 从 lp87524转换为1642。
在测试过程中、有时在大规模生产中发现、当雷达电力线连接到线路时、电路板无法运行! (因为在接线过程中可以来回切换电源系统)在第二次电源故障并再次通电后、它将恢复正常。
2.如果没有启动、就会发现电源电压正常、但晶体振荡器不会启动! 将有此问题的产品送往陶瓷晶体、测试匹配电容、并报告旁路电容是否匹配!
3.如果在接线之前没有进行电气化操作,则在连接稳定线路后,电源中不会出现此问题!
如果 需要 IIC 配置上电序列、请帮助分析此问题 LP87524J?