This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642 87524J

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926767/iwr1642-87524j

主题中讨论的其他器件:TPS5430IWR1642

大家好!

显然 、我使用 iwr1642作为雷达。 1642的电源采用12V 输入、该输入从 TPS5430转换为5V、然后将5V 从 lp87524转换为1642。

在测试过程中、有时在大规模生产中发现、当雷达电力线连接到线路时、电路板无法运行! (因为在接线过程中可以来回切换电源系统)在第二次电源故障并再次通电后、它将恢复正常。

2.如果没有启动、就会发现电源电压正常、但晶体振荡器不会启动! 将有此问题的产品送往陶瓷晶体、测试匹配电容、并报告旁路电容是否匹配!

3.如果在接线之前没有进行电气化操作,则在连接稳定线路后,电源中不会出现此问题!

如果 需要 IIC 配置上电序列、请帮助分析此问题 LP87524J?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user4132798]在测试期间、在大规模生产中、有时会发现、当雷达电力线连接到线路时、电路板无法运行! (因为可以在接线期间来回切换电源系统)在第二次电源故障后、电源系统将恢复正常、然后再次通电。[/报价]

    您能在此处提供更多详细信息吗? 在接线过程中、您如何来回切换电源?  您是否在传感器运行时连接和断开电源? 您是否在切换电源后重置电路板?

    此致、

    查尔斯·奥