This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:请求来自 IC 芯片6的热膨胀系数、热容量、热传导系数、心率数据

Guru**** 1135350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926363/tps62160-q1-request-for-thermal-expansion-coefficient-heat-capacity-heat-conduction-coefficient-heart-flux-from-ic-chip-6-faces-data

器件型号:TPS62160-Q1

你(们)好  

请问如何获取 TPS62160QDSGRQ1的以下数据

热膨胀系数、

热容量、

热传导系数、

IC 芯片6的心脏通量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    我目前找不到这些信息。 我已联系包装团队、了解他们是否有这些详细信息。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    我们不是整个器件的热膨胀系数(CTE)、但可以将 CTE 分解为器件的核心组件、在这些组件中可以使用这些值进行建模。 这是您想要的吗?

    对于您请求的其他热参数、唯一可用的数据位于数据表的热性能信息第7.4节。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    是的、这正是我们要寻找的。 您能不能帮助 您先提供热膨胀系数(CTE)。  

    对于其他热参数,您知道我应该向谁请求吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    我已向封装团队索取有关 CTE 的信息、但尚未估算时间表。 我将在收到更新后通知您。 我也向封装团队核实了热参数、他们确认了我们在数据表中提供的所有信息。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    这是 CTE 细分。

    材料

    CTE (ppm/°C)

    引线框

    17.6.

    复合成型材料

    6.5<110°C、25>110°C

    安装化合物

    30<120°C、85>110°C

    硅片

    2.61.

     

     

    此致、

    模块