This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:3类电流限制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925089/tps2378-current-limit-on-class3

器件型号:TPS2378

您好!

根据 PoE 3类标准、最大输入功率为12.95W。  在这种情况下、电流值为 i=12.95W/48V≒0.27A。

在3类设置中使用超过0.27A 的负载时、电流限制是多少?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    您是否可以使用直流/直流转换器将电压更改为较低的值、以获得雇用电流? 例如12V/1.083?

    我们有许多参考设计。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个简单的问题。

    >>根据 PoE 3类标准、最大输入功率为12.95W。  在这种情况下、电流值为 i=12.95W/48V≒0.27A。

    在上述条件下、请告知我们 TPS2378的电流限制值?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题不清楚。 您是谈论 DC_DC 支持的负载电流、还是谈论可以通过 IC 的电流?

    流经 IC 的电流是流经内部热插拔 MOSFET 的电流、该 MOSFET 在导通时连接 VSS 和 RTN。 电流限制可在第5页底部的数据表中找到。 但是、PSE 不支持超过13W 的功率、因此在功率从 PSE 折返之前、您不会达到 IC 的电流限制。  

     几乎所有 PoE 设计都具有 DC_DC 功率级、"使用负载时的电流限制"完全取决于 DC_DC 设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师