This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:TPS54394提供的芯片在上电期间将会损坏以短路。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925632/tps54394-tps54394-supplied-chips-will-be-damaged-to-short-during-power-up

器件型号:TPS54394

你(们)好

我们使用 TPS54394作为电源解决方案:

1.CH1为3.3V@1.5A、Cout 约为100uF;

2根据 FPGA 要求、CH2为1.0V@2A、COUT=660uF。

3、VIN=12V、VINmax=14V

根据 TPS54394的规格、Cout 范围为22-68uF。

我们发现、在上电期间、FPGA 和3.3V 受支持芯片阻尼(短路)、故障率有时会达到10%。

它与 OUT Cout Cappacitor 选择有关?

有没有关于如何调试它的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Liu yu  

    哪个针脚损坏?

    是否仅 SW1短接至 GND?  

    超大 Cout 不会导致 IC 损坏、我认为它与 Cout 无关。   

    我怀疑损坏是由不良布局造成的。  

    您可以向我发送原理图和布局吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54394未损坏。

    从 TPS54394获得电源的芯片损坏。(短接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以向我发送原理图和布局吗?  

    TPS54394的输出是否稳定?  

    TPS54394的输出是否存在过压?  

    您有任何波形吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54394的输出是否稳定? ---- >是

    是否存在过压导通电压————— > No.e2e.ti.com/.../ic_2D00_mc_2D00_power.pdfe2e.ti.com/.../power-pcb.docx TPS54394的输出? ---- >否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、柳裕  

    我已经查看了原理图和布局、看起来不错。  

    根据您的反馈、我认为这不是由 TPS54394引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现只有在加电期间、 FPGA 和 MCU 应用负载被编程到闪存之前、才会发生这种情况。

    这表示负载非常轻。 我们尝试对电感器进行缩进并降低 Cout、故障率将大幅降低。

    我们认为可能与 TPS54394 Eco-mode 有关。

    我们测量了 SW 节点的波形、该节点为1.0V@非常轻的负载供电。

    请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的波形异常吗?

    它是否处于 Eco-mode?

    如果它始终处于 Eco-mode、那么什么是 FSW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 柳裕  

    波形正常。  

    在 Eco-mode 下、fsw 与负载相关。  

    BTW、您在中国吗?  

    您可以向我发送电子邮件、zhao-ma@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是, 我在中国。

    我们可以用中文向您发送电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 柳裕  

    当然、我们可以使用中文进行讨论。