This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:我的 PCB 不工作。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924190/bq77915-my-pcb-is-not-work

器件型号:BQ77915

我完成了我的项目的原理图:20s 80A PCM。

但我完成的 PCB 无法正常工作。

我上传了原理图以进行审阅。

请告诉我如何解决这个问题。

我已经检查了漏电电路、LD 是否有上部 IC、并通过手工布线添加到 PCB 上、但仍然不适用于 DSGfet。

充电工作正常、但放电不工作。

e2e.ti.com/.../Prototype-v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池电压为标称值时、请检查每个器件的 CHG 和 DSG 引脚的值。 所有引脚都应处于高电平。 如果没有、请使用数据表中的此表确定可能发生的故障:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn。

    感谢你的答复。

    但我无法在 PCB 上解决该误差。

    我不知道如何检查它。

    您能解释一下如何通过示波器进行检查吗?

    我检查了所有 CTRD 和 UV 功能、但无法正确或不正确地解释它们。

    谢谢你。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用示波器肯定会起作用。 第10.2.3节提供了有关 OV 保护工作原理的一些屏幕截图。 粉红色线是器件的 CHG 引脚、绿色线是器件的 DSG 引脚。 您可以看到、当器件正常运行时、这两个值都为高电平、没有故障。 一旦检测到故障(在本例中、电池2进入过压状态)、您可以看到粉色线变为低电平。  

    复制此过程并确保 CHG 和 DSG 引脚按预期工作会非常有帮助。 一旦证明 OV 是正确的、您就可以检查其他保护阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shwan。

    感谢你的答复。

    但我看不到该图像。

    我尝试修复我的电路、但仍然无法修复我的电路。

    您能否查看我在此主题上上传的电路?

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对图片表示歉意! 它应该是数据表中的图10-10和10-11。

    我查看了您的原理图、似乎没有任何不正确的地方。 我建议查看数据表中的应用曲线以及 BQ77915EVM 用户指南中列出的快速入门指南、以便更好地了解故障的工作原理。 我会单独测试每个故障、以确保电路正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn。

    感谢您的评论。

    我解决了 PCB 对 P-和 BAT+的短路

    现在、电路运行良好、但我还得到了一些其他误差。

    我设计用于80A 放电和充电、但当我测试直流负载时、一些 MOSFET 会获得高温点焊料、然后被它们熔化。

    贴附 PCB 图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的放电电流似乎非常高。 请与电池制造商核实这是安全放电电流。 我建议将感应电阻器增大到更高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的测试电池组是由 LG Chem 的 M50T 单元生产的20S8P。

    该电芯的最大放电电流为每电芯15A。

    我的电池组可以放电至120A

    无论如何、我的 MOSFET 的 Vth 为2.9V、但我的最低 IC 无法输出 DSG 电压来开启 MOSFET。

    即使我更改为最低 IC 的 OCDP 电阻器、也从10M 变为100K

    此外、我添加了一个电路、最高 IC 的 PRES 引脚通过10K 电阻器连接到 VDD。

    但是、即使现在所有电池都无法获得电池组电压、电压为3.603V、完全为71.98V

    如何修复 PCB?

    我已经为 IC1、2和3添加了 LD 电路、并更改为最低 IC 的 OCDP 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是重复的线程。 请在此处查看我的回复: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/926225