主题中讨论的其他器件:TLV9001、
大家好
当电流降至500mA 左右时,与电池电流感应电阻器(16 x (V (SRN)–V (SRP)))上的电压相比,放电模式下 IBAT 引脚上的失调电压大约为3mV。
在电流较高时、偏移消失。 我测量了以下工作点:
| 电池放电 电流[mA] |
U_Rsense [mV] | U_IBAT (测量值) [MV] |
U_IBAT (calc)[mV] |
偏移[mV] |
| 213. | 2.13 | 30.8. | 34.1. | 3.3. |
| 455 | 4.55. | 69.8. | 72.89 | 3. |
| 1028. | 10.28. | 205.3 | 205.6 | 0.3. |
| 1544. | 15.44. | 308.2. | 308.8 | 0.6. |
该偏移导致电流的估算误差约为5%、这有点高
IBAT 引脚上没有大负载。 它通过100 Ω/100pF 的 RC 低通滤波器路由到运算放大器的同相输入(TLV9001)。
有关 IBAT 的寄存器设置为:
IBAT_Amplifier_Ratio:1.
IBAT_Enable:1.
IBAT_Output_Select:1.
这种行为的原因可能是什么? 是否有人遇到类似的行为? 我感谢您的任何帮助/建议