This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941QML-SP:热分析所需的封装信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926065/lm2941qml-sp-package-information-required-for-thermal-analysis

器件型号:LM2941QML-SP

要对此 IC LM2941QML (5962-9166703QYA)进行热分析、我们需要以下信息(材料成分报告)。

·         重量

·         组件核心材料

·         组件封装材料

·         金属盖子材料

·         金属盖子涂层

·         封装的表面颜色 (金属盖子以外)

·         封装的 IR 电抗

·         引脚引线芯材料

·         引脚引线涂层材料

·         金属盖子(@顶部和/或底部)是否已电气接地。

·         这些软件包是否提供了.stp 或.step 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    我正在努力收集尽可能多的此类信息。

    我将在信息传入时提供更新。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    我收到了您的一些问题的答案。

     重量仍在处理中

    ·         元件芯材料陶瓷

    ·         组件封装材料 陶瓷

    ·         金属盖材料 陶瓷

    ·         金属盖涂层无涂层

    ·         封装的表面颜色 (金属盖子以外) 、黑色

    ·         无法获得封装的 IR 电抗

    ·         引脚引线芯材料 合金42.

    ·         引脚引线涂层材料63 Sn/37 Pb

    ·         金属盖子(@顶部和/或底部)是否已电气接地。  不是金属盖子

    如果我可以的话、仍在处理.stp 文件。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚收到了重量为647.2 mg 的信息

    谢谢、

    Daniel