Other Parts Discussed in Thread: TPS54550, TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3808
您好!
我的客户将电源监控 IC (TPS3808)的输出连接到 TPS54550的 SSENA 引脚。 由于 TPS3808的输出为开漏输出、上拉电阻器(4.7K 连接3.3V 电源)也与 SSENA 引脚连接。
在这种情况下、他观察到 SSENA 引脚振荡、输出也振荡。 您能不能告诉我们这种现象的原因是在 SSENA 引脚上添加了外部上拉电阻器?
当然、他知道不在 SSENA 引脚上使用外部上拉电阻器、并且他计划对其进行修改。 但是,他想知道当前现象的原因。
谢谢、此致、
M.Hattori