This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550:当 SSENA 与 TPS3808和上拉电阻器连接时、输出振荡的原因。

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918942/tps54550-the-reason-of-oscillating-output-when-ssena-connected-with-tps3808-and-pull-up-resistor

器件型号:TPS54550
主题中讨论的其他器件: TPS3808

您好!

我的客户将电源监控 IC (TPS3808)的输出连接到 TPS54550的 SSENA 引脚。 由于 TPS3808的输出为开漏输出、上拉电阻器(4.7K 连接3.3V 电源)也与 SSENA 引脚连接。

在这种情况下、他观察到 SSENA 引脚振荡、输出也振荡。 您能不能告诉我们这种现象的原因是在 SSENA 引脚上添加了外部上拉电阻器?

当然、他知道不在 SSENA 引脚上使用外部上拉电阻器、并且他计划对其进行修改。 但是,他想知道当前现象的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否检查 TPS3808是否将 SSENA 引脚拉低? SSENA 引脚只有一个上拉电流源、不能下拉引脚。 如果被拉取、它来自 TPS3808。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      我必须更正我的上述陈述。 TPS54550 ss/ENA 引脚可通过过热、过流或 UVLO 下拉。 您能否断开 TPS3808与 TPS54550的连接、并检查转换器是否仍在关闭周期。 如果是、请增大软启动电容或检查是否存在过流。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们没有听到您的反馈、我们假设这解决了问题。 如果您仍有其他问题、请回复此主题。

    此致

    Gerold