您好!
我认为单通道控制器(例如 lm74700-Q1)无法防止两个通道之间的某些(瞬态)交叉传导。
这是因为关断最初导通的 MOSFET 需要一些时间(或一些反向电流)。
我的应用不能具有这种类型的跨导行为。
解决方案是使用双通道和/或三通道控制器。
2或3通道控制器可实现"先断后合"方案、以防止交叉传导。
您是否有任何双通道和/或三通道理想二极管(/电源 ORing)控制器?
简而言之、我的应用:
- 2和3通道理想二极管/电源 ORing
- VDC 最大值=+14.5V
- IDC 最大值= 25A
-首选 N 沟道 MOSFET