您好!
我们 在其中一个设计中使用 TPS737器件、我看不到任何用于控制此 IC 上升时间的功能。 您能否推荐使用任何方法来控制输出的上升时间、基本上我需要 大约4ms 的上升时间来满足其他电源器件的电源定序要求。 请务必仔细阅读。
此致
Ranga
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ranga、
我能够在具有1.8V 输出的现有设置的 EVM 上进行测量、我认为这说明了该器件在1A 负载下的行为方式。 我建议您获取 TPS73701 EVM、以便您可以针对精确的负载和设定点电阻器对其进行修改、然后在整个温度范围内进行测试、以了解器件在系统中的确切行为。 对于测试、我不确定您的负载是建模为电阻还是恒定电流、因此使用电子负载、我捕获了这两种情况。
输入电源为2.5V、EVM 输出为1.8V。
这两种测量都来自使能信号从低电平切换到高电平的时间。
我在0V 至输出稳定在1.8V 之间测得,但对于您的应用,您可能需要最低调节(因此,对于3%的容差,您可以使用3*0.97=2.91V 进行启动)。
在1.8V 输出下、1A 恒流负载测量的启动电流为935us。
对于1.8V 输出、相当于1A 的恒定电阻负载测量的启动时间为499us。
对于较大的输出电压、我希望上升时间的斜率保持一致。
对于3V 输出和类似的容性负载、以及外推、对于恒定电阻负载(典型值)、我预计大约为0.8ms - 0.9ms。
对于恒定电流负载、我预计大约为1.5ms - 1.6ms (典型值)。
谢谢、
斯蒂芬