This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:LM3671TLX-ADJ 能否在输出电压=3.7V、半负载时运行?

Guru**** 1499535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926489/lm3671-can-lm3671tlx-adj-run-under-output-voltage-3-7v-half-load

器件型号:LM3671

我的客户 以前使用过 LM3671TLX-ADJ、其最大输出电压为3.3V。 它能否在 输出电压=3.7V、半负载的情况下运行?
如果不是、您能否推荐可替换它的芯片?(客户已完成样片、希望尽可能靠近  LM3671TLX-ADJ、且修改次数更少)
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    由于您今天上午向我发送了有关同一问题的电子邮件、我想关闭此主题并通过电子邮件进行讨论。

    我希望您对此感到满意。

    此致、

    Febin