请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3671 我的客户 以前使用过 LM3671TLX-ADJ、其最大输出电压为3.3V。 它能否在 输出电压=3.7V、半负载的情况下运行?
如果不是、您能否推荐可替换它的芯片?(客户已完成样片、希望尽可能靠近 LM3671TLX-ADJ、且修改次数更少)
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户 以前使用过 LM3671TLX-ADJ、其最大输出电压为3.3V。 它能否在 输出电压=3.7V、半负载的情况下运行?
如果不是、您能否推荐可替换它的芯片?(客户已完成样片、希望尽可能靠近 LM3671TLX-ADJ、且修改次数更少)
谢谢你