This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072EVM:充电器永不终止

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922186/bq24072evm-charger-never-terminates

器件型号:BQ24072EVM

您好!

我使用 bq24072EVM 为500mAh 3.7V 锂离子电池充电。 这是我们打算在手持仪器中使用的 iPod 备用电池。 当我接近4.2V 且电流消耗低于10mA 时、我预计充电器将终止充电过程。 它不是。 此外、如果电池上的温度升高、内部热敏电阻应终止充电。 我在电池下方使用了一个较轻的电池、以确保它足够热。 温度升高时未终止充电。 请解释充电终止过程以及我的实施可能是如何出错的。 我已将下面的设置说明作为参考。

EVM 的输入连接到 Keithley 2281-20-6精密直流电源和电池仿真器、并在电源模式下提供5.25VDC。 我将通过配置为测量电路内(串联)电流的 Keithley DMM6500 6 1/2位万用表来测量从电池拉出或灌入的电流。 我将一个10欧姆50W 功率电阻作为负载连接到输出端。 EVM 上的引脚按如下方式连接:JMP1 RES->TMR、JMP2 TD/Off/Term -> VSS、JMP3 CE->VSS、JMP4 EN2->VSS、JMP5 EN1->HI。

您可以从 DMM6500的屏幕截图中看到电流大幅下降。 遗憾的是、D1仍然亮起、表示充电仍在进行。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您描述的设置、器件处于 USB500模式。 在输出10欧姆电阻的情况下、负载约为440mA。 在输入电流限制为500mA 且负载为440mA 的情况下、该器件很可能处于禁用端接的 DPPM 模式。 尝试将 EN2设置为高电平并将 EN1设置为低电平、以将器件置于 ILIM 模式。  

    对于热敏电阻、仅当 TS 电压高于2.1V 或低于0.3V 时、充电才会停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的快速响应。

    我已耗尽电池、因此需要对其进行充电。 我按照您的建议设置 EVM - EN1低电平和 EN2高电平。 电池已充电、与之前一样、当它达到~9 -10mA 时、它关闭、只为电池提供1.4mA 的电流。 遗憾的是 D1、指示充电的 LED 仍然亮起。 我希望能够使用 CHG 作为 CC2640r2的逻辑输入、以指示充电已完成。 你有其他建议吗?

    再次感谢您的帮助、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /CHG 仅反映第一个充电周期的充电状态。 您必须切换/CE 引脚以重新启动充电周期并获得正确的/CHG 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    在5.25VDC 连接至 Vin 且未连接负载的情况下、电池在充电模式下的灌电流约为0.15A。 我将/CE 拉至高电平几秒钟、然后返回/CE 低电平。 电池正在灌电流0.12A 并不断下降。 它会继续将电流消耗降低至~10mA、然后降至~1.5mA、在这里它保持相当恒定。 D2 /CRG 保持高电平、LED 仍为绿色。 充电完成后、是否有其他可能导致 D2不关闭的情况?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否仔细检查以确保 TD 不是高电平。  

    如果器 件未处于 VINDPM 或 DPPM 模式或热调节、则应启用端接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的到来。 TD 为低0.00 VDC、TS 为0.55VDC。 其他状态为:EN1为低电平、EN2为高电平、CE 为低电平、TMR 为 RES、PWRGOOD 为高电平、 CHG 为高电平、电池灌电流为1.5mA。

    还有其他想法吗?

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    当 VIN 缺失时、从电池中拉出了多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    在10欧姆50W 电阻作为负载且 VIN 为0V 的情况下、电池的电流为.3596A。无负载时、电池消耗的电流为3.5微安。

    让电池耗电一段时间后、充电限制(由 EN1和 EN2设置)将再次工作。 在我们之前的对话中、电池已充满电或接近充满电。 这可能是我从充电器中看不到正确行为的原因、因为它不需要更高的电流、因此看起来是一样的。 但是、这并不能解释我最初的问题、即即使在下电上电后、完全充电的逻辑电平也不会改变。

    不知道这是否有用、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否跟踪示波器而非 LED 上的/CHG?

    您还可以尝试使用 SourceMeter 而不是实际电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    以下四个屏幕截图是 CHG 上的示波器探头、 VIN @ 5.25VDC、插头跳线断开、VIN @ 5.25VDC、插头跳线断开时、VIN 为0.01VDC、插头跳线断开时、交流耦合@ 5.25VDC。 我已经使用我们打算使用的电池(iPod 更换)和 Keithley 2281S-20-6 (在电池仿真器模式和基本电源模式下运行)尝试了此测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过大量的多路复用后、结果表明我没有正确设置 R10电位器。 下面所示的 TI 顶部装配图将 TP15标记为 JMP2上的中间引脚。 但是、原理图也显示在下面、显示了连接到 JMP2顶部引脚的电位器。 将电位计调整到正确的值(3.0千欧)后、评估板按预期工作并正确终止。