This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:bqStudio 中缺少 BQ40Z50-R3学习周期选项卡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924734/bq40z50-r3-device-fw-bq40z50-r3-learning-cycle-tab-missing-in-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

1.从 bqStudio 通过 EV2400连接到 BQ40Z50-R3器件时、我看不到"Learning Cycle (学习周期)"选项卡。 如果我断开 USB 电缆并运行 bqStudio 并手动选择 BQ40Z60监测计、则会出现"Learning Cycle (学习周期)"选项卡。 我想使用 EV2400的继电器驱动器来使用自动学习周期功能。 为什么 BQ40Z50-R3测量仪表不存在该参数、是否可以采取措施使其显示出来?

2.我有一个使用 LG INR18650MJ1电池(标称电压为3.65V、3500mAh)的4节串联、7节并联电池组配置。 由于 LG 在某些文件中似乎互换 INR 和 ICR、因此我相信这种电池的化学 ID 是2152。 当我执行 Chem ID 测试并提交给 TI 时、建议的 Chem ID 会有所不同。 提交数据时、confix.txt 文件要求您指定串行单元格的数量、但不要求并行单元格的数量。 并联电池是否会影响化学电池 ID 结果? 如果是、是否有办法在监测计配置中正确考虑这一点?

3. BqStudio 不显示此器件的"Golden Image"选项卡。 这是否是故意遗漏? 将黄金映像下载到 BQ40Z50-R3器件的过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面我的评论。
    只需单击"Registers"选项卡中的某个位置、"Auto cycle"菜单就会出现。  
    2.否  但是、为了获得最佳效果、我建议使用最少数量的电池单元。  在您的情况下 、我建议您仅使用两节串联电池来收集 IVT 日志文件。
    3.使用“固件”选项卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、无论点击"Registers"选项卡的哪个位置、都无法显示"Auto cycle (自动循环)"菜单。 请提供显示 BQ40Z50-R3光标位置的准确示例。

    2.为了进行1并联测试,我刚刚获得了单节电池。 4节串联电池的结果是否不正确? 如果我可以使用4个串联的单节电池、那么我将很快启动一个特性日志。

    三、很棒,很好,很直观!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的屏幕截图。
    2.是的、这也应该可以。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    遗憾的是、我认为没有为 bq40z50开发自动循环功能。

    此致、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我刚刚注意到、当我单击"Registers"选项卡时、自动循环菜单会出现、但如果我单击"Dashboard (仪表板)"或"Data Memory (数据存储器)"选项卡、它会消失。

    这说明了为什么我不能一直看到它(去年3月)、但我还没有检查它是否起作用。

    此致、

    Jeremy。