器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW
1.从 bqStudio 通过 EV2400连接到 BQ40Z50-R3器件时、我看不到"Learning Cycle (学习周期)"选项卡。 如果我断开 USB 电缆并运行 bqStudio 并手动选择 BQ40Z60监测计、则会出现"Learning Cycle (学习周期)"选项卡。 我想使用 EV2400的继电器驱动器来使用自动学习周期功能。 为什么 BQ40Z50-R3测量仪表不存在该参数、是否可以采取措施使其显示出来?
2.我有一个使用 LG INR18650MJ1电池(标称电压为3.65V、3500mAh)的4节串联、7节并联电池组配置。 由于 LG 在某些文件中似乎互换 INR 和 ICR、因此我相信这种电池的化学 ID 是2152。 当我执行 Chem ID 测试并提交给 TI 时、建议的 Chem ID 会有所不同。 提交数据时、confix.txt 文件要求您指定串行单元格的数量、但不要求并行单元格的数量。 并联电池是否会影响化学电池 ID 结果? 如果是、是否有办法在监测计配置中正确考虑这一点?
3. BqStudio 不显示此器件的"Golden Image"选项卡。 这是否是故意遗漏? 将黄金映像下载到 BQ40Z50-R3器件的过程是什么?