This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:当在连接的负载下打开电源时、会发生过流。

Guru**** 2401225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926008/tps65131-when-the-power-is-turned-on-under-the-connected-load-overcurrent-occurs

器件型号:TPS65131

负载已连接到电路板。

当在连接的负载下打开电源时、会发生过流。

但是、在不连接负载的情况下导通是正常的。

在负载处于开启状态时连接负载是很好的。

输入:5V 0.9A @ 75ohm 负载 /   过流问题 5V/1.4A 过流

输出:负载为75欧姆。 @ 0.2A,正15V  

P.S  是否有软启动? 还是 可以延迟工作时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电时有软启动、转换器的开关电流限制在大约1ms 内缓慢上升至其满值。 大约1ms 后、限制电流的唯一因素是开关电流限制(升压和反相转换器的典型值为1.95A)。 如果负载达到开关电流限制(基于负载电流和 Vout/Vin 转换比)、输出电压将连续下降、但转换器不会关断。

    因此、软启动在加电大约1ms 后生效。

    此致、

    辽卡特