请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 负载已连接到电路板。
当在连接的负载下打开电源时、会发生过流。
但是、在不连接负载的情况下导通是正常的。
在负载处于开启状态时连接负载是很好的。
输入:5V 0.9A @ 75ohm 负载 / 过流问题 5V/1.4A 过流
输出:负载为75欧姆。 @ 0.2A,正15V
P.S 是否有软启动? 还是 可以延迟工作时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
负载已连接到电路板。
当在连接的负载下打开电源时、会发生过流。
但是、在不连接负载的情况下导通是正常的。
在负载处于开启状态时连接负载是很好的。
输入:5V 0.9A @ 75ohm 负载 / 过流问题 5V/1.4A 过流
输出:负载为75欧姆。 @ 0.2A,正15V
P.S 是否有软启动? 还是 可以延迟工作时间?