This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:直通

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925810/lm2596-passthrough

器件型号:LM2596

您好、E2E、

美好的一天!

使用 LM2596可调节版本、如果输入电压低于设定的输出电压、在输入电压达到设定的输出电压加上所需的压降之前、是否会在输出端看到输入电压?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    是的、您的理解是正确的。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    我会避免降压转换器上 VOUT - VIN 产生反向电流。  

    如果您希望 VOUT 超过 VIN、我建议在 VIN 上使用一个低正向压降肖特基二极管、以防止反向电流。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。 将会注意到这一点。

    此致、

    Franz