主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S、
工具/软件:Code Composer Studio
我想使用 TMS320F28379来控制 CSD95490Q5MC。
但是、我发现 CSD95490Q5MC 上的 EN/FCCM 引脚具有一个内部下拉电阻器。
我将直接连接到 EN/FCCM (引脚11)的 PGPIO13引脚配置 为输入或开漏输出、但无法启用同步 FET 的二极管仿真模式(DEM)。
EN/FCCM (引脚11)上的测量电平为低电平。
代码:
1.将 PGPIO13引脚配置为输入
EALLOW; GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 0; // GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO13 = 1;//禁用 GPIO13 EDIS 上的上拉电阻;
2. 将 PGPIO13引脚配置为 开漏输出
EALLOW; GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 1; // GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO13 = 1;//禁用 GPIO13上的上拉电阻(EPWM7A) GpioCtrlRegs.GPAODR.bit.GPIO13=1; EDIS; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO13=1;
如何 配置 PGPIO13引脚以启用同步 FET 的二极管仿真模式(DEM)?
谢谢