This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CSD95490Q5MC:使用 TMS320F28379控制 CSD95490Q5MC

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923872/ccs-csd95490q5mc-control-csd95490q5mc-by-using-tms320f28379s

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 TMS320F28379来控制 CSD95490Q5MC。  

但是、我发现 CSD95490Q5MC 上的 EN/FCCM 引脚具有一个内部下拉电阻器。

我将直接连接到 EN/FCCM (引脚11)的 PGPIO13引脚配置 为输入或开漏输出、但无法启用同步 FET 的二极管仿真模式(DEM)。

EN/FCCM (引脚11)上的测量电平为低电平。

代码:  

1.将 PGPIO13引脚配置为输入

EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 0; //
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO13 = 1;//禁用 GPIO13
EDIS 上的上拉电阻; 

2. 将 PGPIO13引脚配置为 开漏输出

EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 1; //
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO13 = 1;//禁用 GPIO13上的上拉电阻(EPWM7A)
GpioCtrlRegs.GPAODR.bit.GPIO13=1;
EDIS;
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO13=1; 

如何 配置 PGPIO13引脚以启用同步 FET 的二极管仿真模式(DEM)?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taotao 您好、

    对于微控制器来说、这更像是一个问题。

    在功率级侧、我们需要主动将 EN/FCCM 引 脚拉至三态电平(例如1.7V)的时间长于保持时间、以启用 DEM 模式。

    最棒的

    清泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    感谢您的回复。

    当我将1.65V 电压连接到 EN/FCCM 引脚时、它工作良好。  

    我想知道如何使用 TMS320F28379来控制它。

    谢谢

    TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taotao 您好、  

    我们的团队不熟悉 TMS320F28379。  

    您能否提交新问题以解决 有关 TMS320F28379的任何问题? 来自 TMS320F28379团队的人员将提供支持。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    感谢您的回复。

    我已提交 有关 TMS320F28379的新案例。  

    谢谢。

    TaoTao