This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:保护模式

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921811/lm5161-protection-mode

器件型号:LM5161

大家好、

 

您能否告知从任何保护中恢复的条件?

请检查客户的理解情况,如下所示。

 

  1. 关断(V_EN/UVLO < 0.35V 典型值)->超过了 EN/UVLO 引脚上的 VCC (UV)和1.24V?
  2. 待机(V_EN/UVLO 典型值< 1.24V、典型值> 0.35V)->超过 EN/UVLO 引脚上的 VCC (UV)和1.24V?
  3. VCC UVLO ->超过 VCC (UV) 3.98V?
  4. H 侧电流限制保护(>典型值1.61A)-> Pass toff (CL)?
  5. L 侧电流限制保护/电源(>典型值1.6A)->客户找不到描述。
  6. L 侧电流限制保护/灌电流(>典型值3.0A)->客户找不到描述。
  7. 热关断(Tj > 175C 典型值)->降至155 C 以下
  8. 如果有其他保护措施、请告诉我。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我稍后会检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    1. 关断(V_EN/UVLO < 0.35V 典型值)->超过了 EN/UVLO 引脚上的 VCC (UV)和1.24V 是的
    2. 待机(V_EN/UVLO 典型值小于1.24V,典型值大于0.35V)->超过了 EN/UVLO 引脚上的 VCC (UV)和1.24V?--- 是的
    3. VCC UVLO ->超过 VCC (UV) 3.98V?--- 是的
    4. H 侧电流限制保护(>典型值1.61A)->当前导通时间周期会立即 终止、然后 是关断周期
    5. L 侧电流限制保护/源极(>典型值1.6A)->电感器电流峰值受 HS 开关限制、低侧 FET 是电感器电流的自由轮路径、因此无需限制 L 侧 FET 上的源极电流
    6. L 侧电流限制保护/灌电流(>典型值3.0A)->仅在 FPWM 模式下限制灌电流峰值、 如果限制为三倍、则立即关闭 L 侧 FET。
    7. 热关断(Tj > 175C 典型值)->低于155 C --- 是的
    8. 如果有其他保护措施,请告诉我。-- BST 也有 UV 保护,超过2.93V 使能开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    关于低侧电流限制保护,请告知恢复条件?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    L 侧电流限制保护/灌电流(>典型值3.0A)-> 仅在 FPWM 模式下限制灌电流峰值、 如果灌电流超出限制3A、则立即关闭低侧 FET、然后 HS FET 将导通。

     

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    这意味着、即使仅触发灌电流限值、LM5161也仅打开 HS FET、不会停止 SW 运行。

    换句话说、只有当 HS FET 上的源极电流限制被触发时、LM5161才会停止 SW 运行。

     

    我的理解是否正确?

     

    L 侧电流限制保护/源极(>典型值1.6A)->电感器电流峰值受 HS 开关限制、低侧 FET 是电感器电流的自由轮路径、因此无需限制 L 侧 FET 上的源极电流

     

    关于上述情况,为什么在 LS FET 上指定拉电流限制?

    请向我们提供有关上述内容的背景资料。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

     如果触发低侧灌电流限制、 LM5161 仅导通 HS FET 并关断低侧 FET、而不会停止 SW 运行。

    换句话说  一旦触发 HS FET 上的拉电流限制、LM5161将关闭高侧 FET、HS 将在下一个周期再次打开

    HS 关闭后、电感器电流无法更改、并将流入输出和低侧 FET 的环路、因此无需限制 L 侧 FET 上的源极电流、因为当 HS 关闭时、它受高侧 FET 限制

    B R

    Andy