This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:输出电压为12V 时、输出电流为1A?

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1, TPS552882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925640/tps55165-q1-1a-out-capability-at-12vout

器件型号:TPS55165-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882

大家好、

我的客户正在开发 BLDC 电机控制板。

电池电源(范围9-16V)。

由于它直接连接到电池、客户需要使用降压/升压转换器来保证 MOSFET 驱动器的稳定12V 电压。

因此、我看到了:

具有12V 输出的 TPS55165-Q1

但是、我需要了解是否在12V 时保证输出电流为1A。

我认为是这样、但请确认我。

请告诉我。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    请查看数据表的第8页:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    好的、谢谢、我确实看到了它、很遗憾、600mA、所以您能向我推荐另一款适合客户的电源/

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我建议您使用 TPS552882、该器件非常适合您的应用。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。