请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55165-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS552882
大家好、
我的客户正在开发 BLDC 电机控制板。
电池电源(范围9-16V)。
由于它直接连接到电池、客户需要使用降压/升压转换器来保证 MOSFET 驱动器的稳定12V 电压。
因此、我看到了:
具有12V 输出的 TPS55165-Q1
但是、我需要了解是否在12V 时保证输出电流为1A。
我认为是这样、但请确认我。
请告诉我。
谢谢、
Antonio