This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:PAGE 命令

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925332/ucd90320-page-command

器件型号:UCD90320

你(们)好  

是否可以为我提供 PAGE 命令? 我找不到用于设置电源轨电压的详细信息命令。

我需要更改电压。

如 BlockWrite、0x11、0xE2、0x06020100000104 (此命令从 dataaf lash 脚本导出)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva385/slva385.pdf 的第4节 作为设置电压的示例。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我查看 https://www.ti.com/lit/an/slva385/slva385.pdf 的第4节、但它用于读取命令详细信息、而不是用于写入命令详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第4节介绍了如何将线性16格式数字转换为实际电压。 您可以执行反向操作、将实际电压转换为线性16格式数字。 所有与电压相关的命令都使用线性16格式数据。

    请阅读第13和15节、了解如何更改各个阈值。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我执行此步骤无法正常工作。

    步骤1:

    将0x04写入 PAGE 命令(0x00)。 (我想更改#RAIL 5)

    [ST][AddrW][A][W:x00][A][W:x04][A][SP]

    步骤2:

    读取 Vout_mode

    [ST][ADDRW][A][W:x20][A][SR][ADDR][A][R:Data_1][N][SP]  (我读取 Data_1_0x13)

    步骤:

    写入 VOUT_COMMAND

    [ST][ADDRW][A][W:x21][A][W:x37][A][W:x00][A][SP] (我希望将数据更改为1.71V)

    在我执行所有这些步骤后、无法正常工作。 立即阅读、无法正常工作。 重置 UCD 后、无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在最后一步中、您必须首先写入 LSB 字节。

    写入 VOUT_COMMAND

    [ST][ADDRW][A][W:x21][A][W:x00][A][W:x37][A][SP] (我希望将数据更改为1.71V)

    如果不将 RAM 数据刷新到闪存中、则无法重置器件。 否则 、所有更改在复位后消失。

    要刷新的命令是 store default all (0x11)命令。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我觉得这对我很有帮助。