This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:有关数据表的问题(驱动程序)

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925759/uc3875-question-about-datasheet-drivers

器件型号:UC3875

您好 TI!
我有一个关于 UC3875 DS 的简单问题。 在输出驱动器部分中有一个被称为"输出高(低)电平"的参数。 这2.6V 意味着什么? 是内部双极晶体管上的压降、还是什么? 谢谢!

此致、

Vasiliy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasiliy、

    感谢您关注 UC3875 PSFB 控制器。

    是的、2.6V 图是加载所示测试电流时输出晶体管上的最大压降(Iout = 500mA)。
    这是所有额定工作条件下预计的最大值、包括最小至最大结温。

    在大多数常见条件下、您更有可能看到典型值而不是最大值。

    此致、
    Ulrich