您好!
我的客户正在使用 TPS62420、他们希望将工作环境温度范围扩展到105C。
我找到了 TPS62420-Q1、但唯一的区别是:
我们只将 TPS62420-Q1的工作结温指定为-40°C 至125°C。 我们不会指定其工作环境温度。
我们将 TPS62420的工作结温指定为 -40°C 至125°C、将工作环境温度指定为-40°C 至85°C。
我的问题是:
TPS62420-Q1工作温度是否比非 Q1版本宽?
我的理解是:只要工作结温低于125C、器件就可以(Q 或非 Q 版本)、那么我们为什么要指定环境温度范围?
在这种特定情况下、可以建议使用任何器件来升级 TPS62420?