This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:更宽的温度范围

Guru**** 1860920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TPS62420-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924693/tps62420-wider-temperature-range

器件型号:TPS62420

您好!

我的客户正在使用 TPS62420、他们希望将工作环境温度范围扩展到105C。

我找到了 TPS62420-Q1、但唯一的区别是:

我们只将 TPS62420-Q1的工作结温指定为-40°C 至125°C。 我们不会指定其工作环境温度。

我们将 TPS62420的工作结温指定为 -40°C 至125°C、将工作环境温度指定为-40°C 至85°C。

我的问题是:

TPS62420-Q1工作温度是否比非 Q1版本宽?

我的理解是:只要工作结温低于125C、器件就可以(Q 或非 Q 版本)、那么我们为什么要指定环境温度范围?

在这种特定情况下、可以建议使用任何器件来升级 TPS62420?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TPS62420 和 TPS62420-Q1数据表在不同时间和不同人员发布。 因此、我们发现存在一些小差异。 但我们正在致力于数据表的标准化、这将仅适用于我们的较新版本。   

     在 TPS62420的数据表中、Ta 和 Tj 均在"建议运行条件"下指定。

     在 TPS62420-Q1的数据表中、只有 Tj 在"建议运行条件"下指定、但我们可以看到、Tj= Ta =–40°C 至125°C 时、已指定了"电气特性"(除非另有说明)。 我希望这能回答你的问题。

    您可以从网站上查看我们的产品系列、了解我们的较新器件、或者如果您提供应用要求、我也可以为您提供帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    那么、我们为什么可以实现 Tj=Ta? 在实际应用中、根据我的了解、Tj 始终高于 Ta。

    那么、在您看来、TPS62420和 TPS62420-Q1的工作 Ta 和 Tj 范围相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我的理解是、从器件角度来看、我们对 Tj 感兴趣。 环境取决于应用本身。

      表征器件电气参数时的 TA 温度范围通常在"电气特性"表之前提到。

    例如:如果我们提到  Tj= Ta =–40°C 至125°C (除非另有说明)、这意味着器件的电气参数在整个范围内具有特征。 因此、应用的环境应处于该范围内。 但表中的典型值始终在 Ta = 25°C 时测量

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我希望我的回答对您有所帮助。 我要继续、关闭这个线程。

    如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin