您好!
根据数据表和输入电流寄存器、BQ25710的输入电流限制为6.3A。
我想问是否有人建议将限值更改为8A 或10A。 更改感应电阻器是否有帮助?
我使用的是输入为12V、8.3A 的100W 直流适配器。
此致、
Zhen Kit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Zhen Kit、
您可以为此功率级别使用双充电器解决方案。 它提高了系统效率并散热。 请参阅以下视频教程。
您好、Tiger、
感谢您提出的宝贵建议。 我用的是4S 电池、所以如果我理解了视频、就不能用双充电器了。
有没有任何解决方案仍然可以保持 BQ25710的降压/升压特性。
我目前有两个不同的直流桶形适配器。 24V、3.75A 适配器和12V、10A 适配器、因此需要降压/升压充电器。
我意识到 BQ25710的输入电流限制为6.3A、想知道是否有办法克服这一限制?
此致、
Zhen Kit