This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:针对10A 输入电流的电路建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922263/bq25710-suggestion-for-circuit-for-10a-input-current

器件型号:BQ25710

您好!

根据数据表和输入电流寄存器、BQ25710的输入电流限制为6.3A。  

我想问是否有人建议将限值更改为8A 或10A。 更改感应电阻器是否有帮助?

我使用的是输入为12V、8.3A 的100W 直流适配器。  

此致、

Zhen Kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhen Kit、

    您可以为此功率级别使用双充电器解决方案。 它提高了系统效率并散热。 请参阅以下视频教程。

    https://training.ti.com/dual-battery-charger-introduction

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您提出的宝贵建议。 我用的是4S 电池、所以如果我理解了视频、就不能用双充电器了。

    有没有任何解决方案仍然可以保持 BQ25710的降压/升压特性。  

    我目前有两个不同的直流桶形适配器。 24V、3.75A 适配器和12V、10A 适配器、因此需要降压/升压充电器。

    我意识到 BQ25710的输入电流限制为6.3A、想知道是否有办法克服这一限制?

    此致、

    Zhen Kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不呢? 双充电器概念适用于降压/升压充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是的、您在这里有一个要点。 感谢您指出这一点。

    我能否简单检查一下、由于系统对电源的需求较高、是否也可以加入两个充电器的 V_SYS。

    此致、

    Zhen Kit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常将两个电池连接在一起、并将两个系统电源轨分开。