This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791506

Guru**** 2545600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925106/bq77915-bq7791506

器件型号:BQ77915

对于过流保护设置、如果我使用的电阻值接近列出的值、但容差为10%而不是1%。 会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我错了、请纠正我的问题、但我相信您会问、如果 Rsns 是容差为10%而不是容差为1%的电阻器、会产生什么影响。 在这种情况下、电流保护的误差范围会更广。 如果这对您的应用来说是可以的、那么它应该是可以的。