请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 大家好、
客户正在使用 BQ25619、 因为有许多 INT 源、 他们会使用检查如何通过寄存器识别 INT 源、您能不能帮助将 INT 源与寄存器指示符链接起来?
对于 REG09中报告的故障情况、您能否帮助建议处理这些故障的常用建议方法?
故障源 REG09:
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.