This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:识别 INT 源并处理故障条件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924473/bq25619-identify-int-source-and-dealing-with-fault-condition

器件型号:BQ25619

大家好、

客户正在使用 BQ25619、 因为有许多 INT 源、 他们会使用检查如何通过寄存器识别 INT 源、您能不能帮助将 INT 源与寄存器指示符链接起来?  

对于 REG09中报告的故障情况、您能否帮助建议处理这些故障的常用建议方法?

内部来源:

故障源 REG09:

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    通过 I2C 读取寄存器值将更容易调试。 充电状态寄存器 REG08/09/0A 应该非常有用。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的评论。

    对于第二个问题、在 BOOST_FAULT、CHRG_FAULT、BAT_FAULT 期间、 分别建议充电器运行哪些功能来处理这些故障?

    谢谢、此致、

    将会   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当报告故障时、主机应识别故障并清除所有故障以恢复正常运行。

    此致、