请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM9061 我将 LM9061连接到 FET 并由外部电源供电。 当我通过 FET 传递小于5V 的电压时、LM9061开始关闭。 我可以通过跟踪来发现基准引脚电压上升到超过1.25V。 请告诉我如何使用 LM9061通过 FET 传递低压信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.