This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:在较低输入电压下运行

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925335/lm9061-operating-at-lower-input-voltages

器件型号:LM9061

我将 LM9061连接到 FET 并由外部电源供电。 当我通过 FET 传递小于5V 的电压时、LM9061开始关闭。 我可以通过跟踪来发现基准引脚电压上升到超过1.25V。 请告诉我如何使用 LM9061通过 FET 传递低压信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    建议的工作电压为7V、驱动外部 FET 的内部电荷泵会在<6.2V 的时间内被禁用。 遗憾的是、我没有看到任何其他选项可以使其在较低电压下工作。

    此致、Rakesh