This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87563-Q1:我们能否为客户提供参考原理图.DSN 文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87563-Q1, LP87561Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924711/lp87563-q1-can-we-provide-reference-schematic-dsn-file-for-customer

器件型号:LP87563-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87561Q1EVM

您好、先生、

您是否会检查我们是否可以向 客户提供 LP87563-Q1参考原理图.DSN 文件?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们没有可用的.DSN 文件、但我们有适用于 LP87561Q1EVM 的 Altium 文件、可从 以下网址获得:https://www.ti.com/tool/LP87561Q1EVM

    这些文件可以在 Altium Designer 中查看和编辑、也可以通过 Altium 查看器查看。 具体而言、对于 LPS87563-Q1器件、它们应查看"Assembly Variant 003 "。 这些文件还包含 PDF 文件和原理图、供客户仅查看。

    此致、

    Layne J