This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:不确定对参考设计进行重新分级-应用手册 SLUA 752

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924500/ucc28810-doubt-regrading-a-reference-design---application-note-slua-752

器件型号:UCC28810

尊敬的先生/女士:

                     大家好、我是 George、是电力电子领域的新手、目前正在学习 LED 驱动器和电路。 参考 UCC28810的应用手册 SLUA752 (70W 路灯驱动器)

我对一部分电路有一些疑问、我想知道这些特定组件布置的功能是什么。

1. R21A、R21B (1M 欧姆) L2、L3 (100uH) 我想知道为什么在电桥之后使用滤波器电路? 它的功能是什么?

 D9A (1N4007)、R38A (1M Ω)以及 C19A、C20A (10uf、450V)。 在这里、我想知道为什么二极管和电阻器并联、电容器串联而不是使用一个407uF 300/450V

请找到下面的链接或查找附件

如果有人能向我解释使用的原因以及电路的功能、我将不胜感激

提前感谢

此致

乔治·托马斯

 e2e.ti.com/.../slua752.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    1这是 EMI 滤波器
      R21A、B 通过 C6A 抑制由 L2、3的高频振铃引起的任何高频振荡、并在高频时提供衰减

    2 电容 C19A、C20A 串联、因此它们的连续 电压额定值为630V。
      二极管快速为电容器充电、电阻器提供缓慢放电。
      这一点很重要、因为将电容器直接连接到线路会导致功率因数较差。  
      电容器的目的仅在于吸收由于闪电或 ESD 瞬态而产生的任何高压线路瞬态能量

    此致

     John I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 先生:

                      感谢您的回答、我清楚地理解了第二个问题、

    EMI 滤波器的更多信息! 我有另一个疑问,

    我看到许多其他设计仅在 正+线上并联电感器电阻器。 这是相同的工作吗?  是否必须在桥接后的两条线路上都放置 EMI 滤波器。?

    我想详细了解 交流/直流转换器的 CMC 和差动模式扼流圈设计,特别是30W - 110W 的 LED 驱动器,如果您能帮助我掌握相关的线索,我会很高兴。

    此致

    乔治·托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    通常情况下,EMI 滤波器直接放置在交流线路上,在保险丝后面和滤波器之前。
    在低功耗设计中、一个简单的扼流圈足以满足 EMI 要求、并且由于此处的 RMS 电流较小、因此该扼流圈放置在电桥后面。
    TI 电源研讨会对 EMI 的主题进行了广泛讨论、这些研讨会位于以下位置:

    https://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml?DCMP=pwr-psds-archive&HQS=pwr-psds-archive-psds

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 先生:

    感谢您提供的信息、我将介绍该研讨会。

    祝您度过美好的一天!

    此致

    乔治·托马斯