Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
尊敬的先生/女士:
大家好、我是 George、是电力电子领域的新手、目前正在学习 LED 驱动器和电路。 参考 UCC28810的应用手册 SLUA752 (70W 路灯驱动器)
我对一部分电路有一些疑问、我想知道这些特定组件布置的功能是什么。
1. R21A、R21B (1M 欧姆) L2、L3 (100uH) 我想知道为什么在电桥之后使用滤波器电路? 它的功能是什么?
D9A (1N4007)、R38A (1M Ω)以及 C19A、C20A (10uf、450V)。 在这里、我想知道为什么二极管和电阻器并联、电容器串联而不是使用一个407uF 300/450V
请找到下面的链接或查找附件
如果有人能向我解释使用的原因以及电路的功能、我将不胜感激
提前感谢
此致
乔治·托马斯