主题中讨论的其他器件: LM5143
您好、先生:
TPS40170是否通过主/从拓扑支持多相功能??
如果是、以下连接是正确或错误的:
1.主器件的 M/S 引脚上拉10K 至 VIN。 -->设置为主设备。
2.从器件的 M/S 引脚直接接地。 -->设置为从机。
3.通过一个串联电阻器4.99K 将主器件的 SYNC 引脚输出至从器件 SYNC 引脚。
4 、两个使能引脚由一个发生器连接在一起。
5、 两 个 UVLO 引脚 通过分压电阻连接在一起。
6、两 个 TRK 引脚都是连接的控制器拥有的 VDD 电源。
7。两个 SS 引脚分别连接了一个容量与 GND。 相同的电容。
8.两个 RT 引脚分别 连接了一个电阻器与 GND。 相同的电阻。
9.两个 ILIM 引脚 分别 连接一个 RC 以设置过流点。
10、FB 和 COMP 引脚分别具有反馈电阻器和 RC 补偿组。
感谢你的帮助。