This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170可支持多相功能

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920981/tps40170-tps40170-can-supports-multi-phase-function

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5143

您好、先生:

TPS40170是否通过主/从拓扑支持多相功能??

如果是、以下连接是正确或错误的:

1.主器件的 M/S 引脚上拉10K 至 VIN。 -->设置为主设备。

2.从器件的 M/S 引脚直接接地。  -->设置为从机。

3.通过一个串联电阻器4.99K 将主器件的 SYNC 引脚输出至从器件 SYNC 引脚。

4  、两个使能引脚由一个发生器连接在一起。

5、 两 个 UVLO 引脚 通过分压电阻连接在一起。

6、两 个 TRK 引脚都是连接的控制器拥有的 VDD 电源。

7。两个 SS 引脚分别连接了一个容量与 GND。 相同的电容。

8.两个 RT 引脚分别 连接了一个电阻器与 GND。 相同的电阻。

9.两个 ILIM 引脚 分别 连接一个 RC 以设置过流点。

10、FB 和 COMP 引脚分别具有反馈电阻器和 RC 补偿组。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS40170不支持多相配置,它是电压模式控制,多相电流不会平衡。

    我推荐 LM5143,它可以通过2*LM5143控制两相或四相

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果忽略电流平衡问题、TPS40170 是否支持多相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    除了 M/S 设置外、您需要使用两组单独的 TPS40170。  然后将其 Vin、Vo 紧密结合在一起。 请勿共享 COMP、FB、RT、ILIMIT 引脚。  

    那么您可能会得到多相、但不平衡的电流会使热性能、OCP 和效率变得更糟。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    这些 TRK 和 SS 引脚能否共享或共享其他连接??

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    SS 需要分开使用。 TRK 可以限制为相同的电压。

    谢谢