This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:V5SW

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A, TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922724/tps51220a-v5sw

器件型号:TPS51220A
主题中讨论的其他器件: TPS51220

大家好、

我的客户将在其应用中使用2个 TPS51220A、并使用以下器件。

用途1:

  • VIN:13V~18V
  • Vout1:4.57V
  • Vout2:3.3V

用途2:  

  • VIN:13V~18V
  • Vout1:12V
  • Vout2:5V

问题

  1. 数据表第9页显示"当 EN1为高电平时、PGOOD1表示正常并且 V5SW 电压高于4.8V、切换功能被启用。 启用切换后 、VREG5输出电压大约等于 V5SW 输入电压。'
    切换到 VREG5=V5SW 的原因是什么?(因为使用 VIN 生成5V 电压会导致发热?)

  2. 与 Usage1类似、如果应用程序不生成5V 电压、该 V5SW 是否可以打开?
  3. 与 Usage2类似、如果从 Vout2生成5V 电压、是否可以将 Vout2 (5V)连接到 V5SW?
    还是应该从 Vout1生成5V 电压?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mago、

    1、切换用于提高效率以节省功耗。

    如果输入不正确、则让其浮动

    3、建议通道1具有5V 输出电压

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢您的快速回复。

    关于1、与 Vin=18V 相比、使用 V5SW 可以节省多少功耗?

    关于3、是否必须要求具有5V 输出的通道1? 还是最好拥有?

    客户希望保持通道2 5V 输出电压、因为  它需要繁琐的布局修改。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,对于1,我没有数据,您知道如果 Vin 的功率损耗是(Vin-5)*IV5REG,电流取决于客户赞赏的使用。

    对于2、如果具有切换功能、则需要将通道1用于5V 输出电压。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我忘记添加有关 VREG5的当前信息。

    VREG5只是连接到10uF 电容器、它不驱动任何负载。

    因此、我认为输出 I5VREG 取决于栅极驱动器和其他内部模拟组件的电流。

    数据表第5页显示、如果 TRIP=0、I (V5SW)为1.4mA。

      如果禁用切换并且 VREG5不驱动外部负载、I5VREG 是否大致等于1.4mA?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在51220A DS 中找不到1.4mA 数据、但根据您的描述、如果您不使用 LDO 作为具有一些负载的系统电源、则只有 IC 内部逻辑会以小电流使用它。 通常低于10mA 或大约10mA。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我错误地提到了 TPS51220的 DS 而不是 TPS51220A。

    感谢您的回答。

    此致、

    Shota Mago